This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:关于电容式传感器故障

Guru**** 2923430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999158/msp430fr2675-about-capacitive-sensor-malfunction

器件型号:MSP430FR2675

各位专家、您好!

目前、我的客户使用 MSP430FR2675创建了原型板、但有时静电传感器的输入会出现故障。

现象:它们使用静电传感器作为触摸开关、并且有4个静电开关。 触摸开关可更改用户产品的模式。 但有时、在更改模式后、即使未触摸开关、所有电极也会响应。 (4个电极开关同时发生反应)

详细情况:这次在 MSP430侧、只有静电传感器和 GPIO 的功能正常工作。(和用于 DesignCenter 的 UART)

  • 当电源打开时、器件处于 Mode0模式、所有三个 GPIO 均处于低电平状态。
  • 通过按下 SW1、它将更改为模式1并同时改变三个 GPIO 的组合。 (H、H、L)
  • 通过按下 SW2、它将变为 mode2并同时改变3个 GPIO 的组合。 (H、H、H)

通常、在更改为 Mode2后、每个电极开关将正常响应。 但是、有时在更改为 mode2后、所有电极开关都会响应。 (他们在 DesignCenter 中确认所有电极的电容变化相同。) 按下所有4个按钮大约需要5秒钟。(控制开关附近没有手指。) 按下 SW1可关闭电源并返回到 Mode0。 产品在产品端进入 mode2的时刻、电流的变化量以及此时的情况。



问题:按下此类电容式触控开关后、是否存在电容同时受到影响的模式? 或者您过去是否曾见过类似的情况?

这可能是客户的电路板(硬件)因素、因此我们将继续验证这一点、但我们希望 TI 能提供任何见解或信息。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    有几种可能的原因:HW (PCB)、传感器、传感器调优值、软件和 MSP430。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999158/msp430fr2675-about-capacitive-sensor-malfunction 中的说法]问题:按下此类电容式触控开关后、是否存在同时影响电容的模式? 或者、您过去是否见过类似的案例?

    对于这些问题、如果使用正确的阈值正确调整传感器、则没有理由影响所有按钮。 每个按钮只应在触摸该按钮时响应。

    客户能否共享其原理图和 PCB 光绘文件?  如果是专有的、我们可以设置 E2E "友谊"并私下分享。

    此外、客户能否提供其 CAPT_UserConfig.c 和.h 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    感谢您的支持。

    我将了解客户是否可以共享原理图、PCB 光绘文件、电极规格、CAPT_UserConfig.c 和.h 文件。 如果我们无法在此处分享、我们将设置"友谊"并单独与您联系。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经听过您几天了,所以我假设您的客户能够解决他们的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    很抱歉耽误你的回答。

    请允许我在朋友请求客户的唯一用途后分享数据。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    我已接受您的朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    我以私人信息作出了答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此线程、因为它是私有支持的。