This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:"emSwLib.h"库问题

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999441/msp430f67791a-emswlib-h-library-issue

器件型号:MSP430F67791A

您好!

客户希望使用 MSP430F67791A 制造能量计。

他们从 TI 提供的电能测量设计中心导入了电能测量库、其中包括所有文件。

但有时、当他们进行编码时、"emSwLib.h"文件会自动删除。

然后客户解决了问题、说是配置问题。

解决问题并使用上述库后、他们无法校准仪器。

您能帮我们解决问题吗?原因是什么?

非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您能否提供一些有关校准故障的其他信息?  他们是否收到错误?  代码卡住?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这是我从客户那里得到的、请查看他在下面的消息。

    我们面临的问题是、我们首先在单位 PF 和0.5 (滞后) PF 之后校准了功率因数。
    然后我们在 Unity PF 进行功率因数检查,但它不准确。 因此、我认为校准没有正确完成。

    因此,如果我们在单位 PF 校准,PF 就不会在0.5PF 时准确,如果我们在0.5PF 时校准,则在单位 PF 下不会正确。 反之亦然。

    我们正在使用以下序列,请更正我们缺少的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准程序

    首先、我们进行电压校准。

    电压校准:
    gEmSWConfig.meterConfig->phaseConfigPtr [gCommandHandler.calibPhaseIdx].phaseCalibPtr->voltageSF =
    temp_data_volt;
    通过手动更改 TEMP_DATA_VOLT 以将电压设置为300V

    2.电流校准:
    gEmSWConfig.meterConfig->phaseConfigPtr [gCommandHandler.calibPhaseIdx].phaseCalibPtr->currentSF =
    temp_data_amp;
    将 ampete 设置为5.000A 时、会手动更改 temp_data_amp

    0.5PF LAG 下的角度校准
    gEmSWConfig.meterConfig->phaseConfigPtr[EM_PH_A_IDX].phaseCalibPtr->phaseCorrection =(角度<< 10 |(分数部分角度& 0x3FF));

    -->在进行校准时,我们正在更改的角度和分数部分角度。
    --> EM_PH_A_IDX,这是相位选择。-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有关此查询的任何更新。 非常感谢、期待您的回答。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我建议他们使用 EMDC GUI 校准系统。 然后、在执行此操作后、它们可以将校准因子应用到信息存储器、或者在代码中手动更新这些因子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你好。 请参阅以下客户查询的最新状态。 非常感谢。

     德州仪器(TI)的 MSP 应用工程师 James Evans 提供了 EMDC 校准流程,我们通过该流程进行了校准。

    现在、我们面临的一个问题是有功电能读数不准确。

    它显示的误差为4Wh (总计496WH)、总误差为500Wh。

    我们已通过 EMDC GUI 软件校准能量误差、其中提供了能量误差校正因子、但未显示如何使用 James Evans 发送的 PDF 格式校准有功电能。

    请提供用于校准有功电能误差的公式和方法。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    客户在下面的主题中发布了相同的问题。 为了避免重复、我将在此处回复并关闭此主题。 请提醒他们不要通过多个支持渠道提出相同的问题。 谢谢。

    MSP430F67791A:无 EMDC 软件的有源电能校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你好。 得到了、再次感谢您支持我们客户的查询。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。