This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:针对 ESD 保护的 TVS 二极管建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002400/msp430fr2676-tvs-diode-recommendation-for-esd-protection

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06

您好!

我的客户正在使用 CapTIvate 器件设计系统、他们对 ESD 保护有疑问。
根据设计指南和图 100在下面的 URL 中、添加了一个外部 TVS 二极管。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#electrostatic-discharge-esd

Q1)您是否有任何推荐的 TVS 二极管器件型号?

Q2)外部 TVS 二极管对 CapTIvate 功能造成的预期副作用是什么?

Q3)选择 TVS 二极管需要考虑哪些类型的参数?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在电容 I/O 串联电阻和电极之间添加一个具有低泄漏和低寄生电容的3.3V TVS 管。

    建议使用 TPD4E05U06QDQARQ1等器件

      高寄生电容将导致低灵敏度。   高泄漏电流将导致电容触控不正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、  

    我正在与 Tashiro-san 合作。  

    客户表示他们的 PCB 板如下所示。  

    奕迅推荐 使用 TPD4E05U06QDQARQ1、但我认为单通道器件(TPD1E05U06QDPYRQ1)在这里已经足够了。  

    但是 、由于 TPD1E05U06QDPYRQ1的尺寸、因此无法将其放置在其 PCB 板上。  

    您能否推荐其他符合以下要求的 ESD 保护 IC?

    或者、请告诉我这里需要 IO 电容和泄漏电流的值是多少? 我将与接口团队进行联系。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、  

    我可以尽快得到您的答案、因为客户很着急。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不熟悉 ESD 器件型号。

    我假设  IO 电容应小于1pF。 不大于10pF。 大 电容将降低电容触控的灵敏度。

    泄漏 电流、它应小于约数 nA。 电 容触摸功能不应高于1pA、这可能会导致电容触摸功能不正常工作。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、  

    感谢您的回复。

    根据您关于 IO 电容和泄漏电流的建议、我将范围缩小到了三个部分。  

    https://www.tij.co.jp/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=1445&parts=ESD321,ESD351,TPD1E1B04&cols=o1,p1516typ,p480,p3285,p3197,p810,p2192,p1634,p1638max,p1498,p1192,p3199typ,p2954,p1918,p1811,p693,p1130,o4〈=jp

    其中一些是单向的、另一些是双向的、  

    在这种情况下、单向性是否足够?  

    我之所以提出这一问题、是因为 MSP430FR26dis的设计指南推荐了 单向 TPD1E10B06 (双向)和奕迅推荐的 TPD4E05U06QDQARQ1。 我想知道哪一个是正确的。 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单向和 双向都可以。

    我为一位客户选择 TPD4E05U06QDQARQ1。