This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FLOWESI-GUI:TSM 设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004477/flowesi-gui-tsm-setting

器件型号:FLOWESI-GUI

尊敬的 TI 团队:

我的客户有时会遇到 ESI 流量计的初始化问题、比如在不需要校准的情况下开始计算圈数。 我再次开始查看代码、我在  软件开发部分中发现了我认为是原始代码。 我开始比较这两者、我的第一个是使用流量 ESI GUI 生成的、另一个是找到的。 我发现 TSM 设置存在一些差异、半变量(通道1的值)的值与在 Flow ESI GUI 上生成的值不同。 在这里、我向您展示左侧部分(我的代码、使用流程 ESI GUI 生成)和右侧部分(我在软件开发部分找到的部分):

我不知道这是否会影响到初始化或其他问题、我再次阅读 SLAA639并说:

没有在 Flow ESI GUI 中生成的代码。 这是过时的 TSM 还是 Flow ESI GUI 生成了错误的代码? 这是否会影响初始化和校准?

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我将检查由流量 ESI GUI 生成的 calibration.c 文件、在传感器状态切换时、我认为0x00情况错误、它将检查 DAC2通道0的最大值、它应检查最小值、因为在0x03语句上检查最大值 (还要检查正确的注册)、有人能否确认这是正确的? 我处理 代码的屏幕截图(右侧零件流程 ESI GUI、右侧零件):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您是否能够通过测试确定这一点?  如果没有、我将了解我是否可以让熟悉 ESI GUI 的人查看并发表评论。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crutchfield、

    不是、不知道哪些寄存器正确或不正确、因为数据表中有一个说明、而 Flow ESI GUI 中有另一个说明

    提前感谢您

    塞缪尔