This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:HID 未连接到 CapTIvate 设计中心

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004909/msp430fr2672-hid-not-connecting-to-the-captivate-design-center

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMR

我一直在尝试使用 CAPTIVATE-Pgmr 将我的定制板连接到 CapTIvate 设计中心。 我通过 UART 进行连接、并且将所有调试引脚从编程器正确连接到定制板、UARTRX、UARTTX、TCK、TDIO。 我可以 从电路板上的 CDC 运行生成的项目没有问题、但当我进入 CDC (在 Code Composer 中停止调试后)时、 点击"Connect"、传感器上没有数据、左下角的 HID Connected 不会显示、除了 LED4在编程器上每秒开始闪烁之外、实际上什么都没有发生。

我一直关注这次支持聊天、  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990120/captivate-fr2676-problem-connecting-to-captivate-fr2676-via-captive-design-center

当我转到命令提示符部分并在 CDC 上运行调试模式时、我会在提示符中看到这一点:

C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=。 -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
05.27 15:12:54加载64位 Windows 版本 HidCommunicationManager64
线程"main" java.lang.UnsatisfedLinkError: no HidCommunicationManager64 in java.library.path 中出现异常
在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
在 java.lang.Runtime.loadLibrary0 (未知源代码)
在 java.lang.System.LoadLibrary (未知源代码)
com。ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager。 (HidCommunicationManager.Java:102)
访问 com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface。 (HidInterface.Java:154)
请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.CdcHidInterface。 (CdcHidInterface.Java:71)
请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface。 (SensorDataPacketHidInterface.Java:48)
请访问 com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter。 (CdcDesignCenter.Java:185)
com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.main(CdcDesignCenter.java:640)

在这方面寻求任何帮助、我只想对一个简单的接近传感器进行编程。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您使用什么是 UART 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MSP430上、我将 P1.4用于 Tx、P1.5用于 Rx 供编程器使用。 我在调试或刷写代码方面没有任何问题、这些端口是在 CDC 中创建项目时自动分配给编程器以通过调试模式与编程器通信的端口、这使我认为这是我的笔记本电脑上的 CDC 问题、因为出现了提示警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Devin

    您能帮助在 UART TX 和 Rx 引脚上捕获波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在程序执行期间使用 UART? 在执行过程中、我只能在 TX 和 RX 上获得一致的高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调试模式下、您可以帮助获取 P1和 UCA0的寄存器值吗?