主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMR
我一直在尝试使用 CAPTIVATE-Pgmr 将我的定制板连接到 CapTIvate 设计中心。 我通过 UART 进行连接、并且将所有调试引脚从编程器正确连接到定制板、UARTRX、UARTTX、TCK、TDIO。 我可以 从电路板上的 CDC 运行生成的项目没有问题、但当我进入 CDC (在 Code Composer 中停止调试后)时、 点击"Connect"、传感器上没有数据、左下角的 HID Connected 不会显示、除了 LED4在编程器上每秒开始闪烁之外、实际上什么都没有发生。
我一直关注这次支持聊天、
当我转到命令提示符部分并在 CDC 上运行调试模式时、我会在提示符中看到这一点:
C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=。 -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
05.27 15:12:54加载64位 Windows 版本 HidCommunicationManager64
线程"main" java.lang.UnsatisfedLinkError: no HidCommunicationManager64 in java.library.path 中出现异常
在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
在 java.lang.Runtime.loadLibrary0 (未知源代码)
在 java.lang.System.LoadLibrary (未知源代码)
com。ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager。 (HidCommunicationManager.Java:102)
访问 com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface。 (HidInterface.Java:154)
请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.CdcHidInterface。 (CdcHidInterface.Java:71)
请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface。 (SensorDataPacketHidInterface.Java:48)
请访问 com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter。 (CdcDesignCenter.Java:185)
com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.main(CdcDesignCenter.java:640)
在这方面寻求任何帮助、我只想对一个简单的接近传感器进行编程。
提前感谢!