This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133

Guru**** 2646335 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003187/msp430fr4133-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP430F4152

尊敬的 SR

你好! 我将 MSP430FR4133用于控制一个8 x 20段、我在示例程序中看到我无法将 L27到 L35用作公共段。 是这样吗?

如果 是 nessecary、我可以发送我的设计图。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您参考系列用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau445i/slau445i.pdf?ts=1621601704620&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR4133

    LCD 部分描述了工作原理。

     Launchpad 用户指南中提供了 Launchpad 上 LCD 的说明:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau595b/slau595b.pdf?ts=1621602665982&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-EXP430FR4133

    如果您查看 本文档末尾的原理图、您将看到在此 Launchpad 上、引脚 L27至 L35 未连接或用于其他功能。

    这就是为什么在该  示例代码的图表中找到 wordcv"例外"的原因。  

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10EB00600_5F00_C_5F00_CPU1.PDF

    我的原理图中有什么内容? 

    此致

    Edson Embaba
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    我无法打开您的原理图。 您是否参考了 Launchpad 原理图?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我参考的原理图不适用于我的 LCD。  今天我使用  的是盛群公司的 HT1622 64LQFP、现在我想使用 msp43FR4133、但它在我的原理图中不起作用。 如何将原理图发送给您? 过去、我将  MSP430F4152与旧款 LCD 搭配使用、效果良好。 现在、我将使用 FRAM CPU MSP430FR4133。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    请接受我向您发送的朋友请求。
    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,莱

    我已接受。 您是否看到了 m 原理图? 公共连接和段连接中存在任何错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    您需要通过消息传递接口向我发送原理图、以便我能够查看它。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送一张 LCD 与 MSP430FR4133连接的图。  就连接而言、存在一些错误? 正如我所说 的、此 LCD 可与 HT1622 64LQFP 完美配合使用。 但我想使用 MSP430FR4133进行更改。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    我无法输出文本。  让我再问一个问题:您使用什么软件来控制 LCD? 您是否尝试通过引脚重映射移植之前的软件? 您之前的软件是否控制相同的 LCD?  当您说它不工作时、这意味着什么? 我不熟悉这款特定的 LCD、因此我在这里提供的帮助是有限的。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 CPU 中使用的引脚图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    您是否看过/查看过有关如何将 LCD 显示屏与 MSP430处理器集成的文档?

    https://www.ti.com/lit/an/slaa654a/slaa654a.pdf

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了 Slaa654a.pdf、但我不确定能否 使用 MSP430FR4133控制 I 20x8 LCD? 因为它不适用于 LCD。 今天 、我使用 的是 LCD 驱动器 HT 1622 - 64LQFP、它正在工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    如果您看一下 SLAA654a、您将看到第4.1节讨论多路复用的工作原理。 在表1中、您可以看到该器件使用的 LCD_E 支持448个分段/8路复用。

    BR、
    Leo