This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:生产中的 MSP430编程困难

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999002/msp430f6659-msp430-programming-difficulty-in-production

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

在我们的其中一款产品中、我们使用的是 MSP4306659微控制器。 此设计经过验证、且此产品可在2年以上正常运行。 目前我们面临一个问题、我们使用两个固件进行生产。 我们使用固件1、该固件仅用于检查电路板外设继电器、DAC、LCD、LED 等、通过此阶段后、我们使用固件2、这是最后一个阶段。 在少数电路板中、我们发现在加载固件1时、当我们尝试加载固件2时、编程失败、出现错误。 这种情况发生在100个电路板中的6个电路板中。 可能是什么问题。 我们使用  MSP-FET –MSP430闪存仿真工具和  FET-Pro-430-Lite 应用进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎访问 E2E 论坛、

    您看到了什么错误?  您是否在终端中获得任何反馈?   

    您使用的是 MSP-FET 附带的标准电缆还是某种定制电缆?   

    电路板是如何供电的?  还是 MSP-FET 本身提供?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的图片以了解错误。

    我们使用的是 MSP-FET 附带的标准 USB 电缆。 它在其他电路板上工作。 电路板由外部直流电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您再次尝试对电路板进行重新编程时会发生什么情况?  它是否正常工作或是否继续失败?   

    您在多少个 MSP-FET 上看到了这种情况?  它只是一个还是多个?   

    我猜 JTAG 会出现某种通信错误。  可能是由于噪声、小功率变化、电缆完整性等原因  有时、某些 MCU 比其他 MCU 稍微敏感。  尝试确定这里是否有任何类型的图形、如果您只需重新编程即可继续生产电路板是否完全不工作。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们尝试重新编程时、它会继续失败并在编程时显示上述错误。 我们尝试了相同的3Nos。 MSP-FET、但没有改进。

    只有在焊接新的微控制器后、编程才成功。 我们尝试使用多个电源、但没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    很抱歉耽误您的时间、请查看较旧的线程。  您是否能够弄清这一点?  您是否仍然看到故障?   

    如果必须更换 MCU、则似乎 JTAG 保险丝在器件上熔断。  如果意外发生这种情况、则器件可能无法恢复。  查看数据表、可以看到 JTAG 安全锁定密钥的地址是0x17FC - 0x17FF。  您的程序是否为1、覆盖此部分?   

    去年、我与一位客户进行了一项调查、他们的生产编程设置老化、并且开始出现 JTAG 通信故障、如果在对关键部分进行编程时发生这种情况、则最终锁定了一些器件。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果必须更换 MCU、似乎 JTAG 保险丝在器件上熔断。  如果意外发生这种情况、则器件可能无法恢复。  查看数据表、可以看到 JTAG 安全锁定密钥的地址是0x17FC - 0x17FF。  您的程序是否为1、覆盖此部分?"

    如果出厂 HID BSL 未被触发(并且 BSL 段默认处于锁定状态)、则器件可由 HID BSL 进行整体擦除。 此外、SBW/JTAG 可由 HID BSL 解锁。