主题中讨论的其他器件: MSP430G2755
我在 生产环境中使用 MSP-FET 编程器/调试器(PCBA 上的版本2.0.6)。 在过去一到两年(上个月两年)中、我们已经欺骗了其中四个。 我们目前有两个仍在运行、这意味着计算机、软件和目标正在正常运行。 我们使用 Spy-Bi-Wire 接口和4线电缆连接到 MSP430G2755目标。 我已经尝试 过第23和24页或《MSP 调试器用户指南》中显示的 HID 冷启动。
任何计算机都无法识别两个故障设备(我尝试过三台计算机)。 这些装置将从绿色 LED 亮起和红色 LED 熄灭开始。 大约30秒后、绿色 LED 熄灭、红色 LED 亮起。 当尝试 HID 冷启动时、这两个 LED 都关闭、并且即使在移除跳线之后、也永远不会变为绿色 LED 打开。 我注意到 U21变得非常热(使用在1/2英寸直径区域内平均的红外温度计为120 F)。
计算机将两个不同的接口识别为"MSP Application UART 1 (COM6)"和"MSP 调试接口(COM7)"。 这些装置将从绿色 LED 亮起和红色 LED 熄灭开始。 大约30秒后、绿色 LED 熄灭、红色 LED 亮起。 当尝试 HID 冷启动时、这些操作以绿色 LED 亮起开始、并保持亮起状态。 计算机将其视为 HID 设备。 然后、我可以使用 FET-Pro430安装固件(版本3.12.00.000)。 此时、器件再次被识别为两个 MSP 器件。 此时、单元继续如上所示启动、并在红色 LED 亮起时趋稳。 尝试使用它进行编程如下所示。 我还尝试使用 CCS 版本9.2.0进行连接。 请注意、稍后由一个工作中的 MSP-FET 器件对目标进行编程。 下面还显示了用于编程的目标部分。
因此、我相信这些 MSP-FET 器件是有问题的。 我们可能会采取哪些措施来实现这一目标、或者他们是否根本无法在生产环境中运行? 是否有维修或更换流程?
以下是这些器件的序列号及其故障模式。
SN:1805009A9–连接几秒钟后,红色 LED 指示灯稳定亮起。
SN:181200D68–无法由设备管理器识别。
SN:180500230 -连接几秒钟后,红色 LED 指示灯稳定亮起。
SN:181200A99–无法由设备管理器识别。