This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:如何提高接近传感器的灵敏度

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002411/msp430fr2676-how-to-increase-sensor-sensitivity-for-proximity

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户希望使用 CapTIvate 提高接近感应的传感器灵敏度。
客户知道调优增益/偏移会影响灵敏度、但不清楚什么是最佳方法。

他们的目标是:
-无需触摸即可控制互按钮(接近感应)
-目标距离为20毫米至30毫米
-每个按钮侧的直径为~30mm
-每个按钮都被 GND 包围

Q1)您能告诉我如何逐步优化灵敏度吗?

Q2)未介绍如何选择计数和增益。
例如、以下文档中的 GAIN=200和 Count=500在许多情况下都能正常工作、但为什么选择这些值?  
这些参数的最小值/最大值是多少? 等等
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/Conversion_Count_And_Gain.html

Q3)客户不知道通过外部放大器增大 TX 电压可能有助于提高灵敏度和/或提高 SNR。
请参见下图。 你在这里有什么意见吗?



谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议客户这样做、如果您更改电压、它将影响最终结果。

    1.关于与这些参数的关系,您可以参考以下内容:

    2.对于软件,只需降低阈值即可提高灵敏度。 转换计数和增益主要用于提高分辨率。 转换计数和增益过大、也会放大噪声。  

    3.对于硬件,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    [报价 userid="372580" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002411/msp430fr2676-how-to-increase-sensor-sensitivity-for-proximity/3703530 #3703530"]我不建议客户这样做,如果您更改电压,它将影响最终结果。

    客户询问电压升高对最终结果有何影响。
    您有一些示例吗?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我没有。 提高灵敏度有许多方法。  您可以参阅以下文档:《CapTIvate 触控 MCU 入门指南》

    对于互按钮、您可以增加 Tx 和 Rx 之间的距离。 这可以提供一些帮助!