This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:使用内部基准电容器

Guru**** 2971160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002432/msp430fr2676-using-internal-reference-capacitors

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户希望将电容差转换为转换计数。
他发现 E2E 下方有类似的问题。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802439/msp430fr2633-conversion-of-capacitance-into-counts/2978748?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=conversion%25252520count#2978748

在该线程中、内部基准电容器用于此目的、还提供了示例代码。
对于 FR2633来说、它似乎可以正常工作。

问题)
FR2676也可以采用相同的方法?
客户是否有任何需要注意的地方?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 将参考电容器从第1代(FR2633)应用到第2代(FR2676)的方法相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    客户希望检查 CAPx、y 引脚是否开路或传感器是否通过软件正确连接到引脚。
    通过使用相同的方法、客户认为他们可以告诉引脚是否打开。
    即、如果引脚连接到有效的传感器、基线电容应 约为某个已知值。
    如果基线电容较低、则引脚视为开路。

    这是否有效? 或者、您是否有任何使用此方法的顾虑?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有效。 但您首先需要知道引脚断开时的值是多少。