This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:I2C 程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1005197/msp430fr2355-i2c-program

器件型号:MSP430FR2355

您好、E2E、

你好。

我们的客户一直致力于 MSP430FR2355的 I2C 程序、并寻找
信息以更好地了解各种命令的关系。  它们使用的 MAX30102要求连接查询命令、即在 RX 开始之前 TX 数据包末尾不是停止位。
以下是他们需要的示例:
1) 1) TX、具有单个数据包自动停止功能
2) 2)带有多个数据包的 TX 自动停止
3) 3) TX、具有单个数据包自动手动停止功能
4) 4) TX、具有多个数据包手动停止
5) Rx 单数据包(TX + Rx)自动停止
6) Rx 单数据包(TX + Rx)手动停止
7) Rx 多数据包(TX + Rx)自动停止
8) Rx 多数据包(TX + Rx)手动停止
9) 9) Rx 与 TX+Rx 一起、然后手动停止  

感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    希望你有一个很好的纪念日。  客户似乎要求实现与使用重复启动条件的传感器的 I2C 接口。  我快速查看了他们提到的 MAX30102传感器、接口看起来相当典型。  

    我们有一 个新的 I2C MSP Academy 、它实际上介绍了如何在 MSP430上为非常相似的传感器设置 I2C。  该 Academy 培训还基于此 I2C 控制器标准示例、其中包括应与此请求类似的读取和写入寄存器函数。   

    谢谢、

    JD