This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:用于解锁 SBW 和编程的 MSP430FR2355密码?

Guru**** 2538300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002740/msp-gang-msp430fr2355-password-for-unlocking-sbw-and-program

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

大家好、

我的客户使用 MSP430FR2355和 MSP-GANG 进行大规模生产、一个快速问题是器件是否受密码保护、如何通过 SBW 再次解锁并对其进行编程? 我在 MSP-GANG 用户指南中找不到相关信息。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 FR2xx 器件都可以返回由 SBW/JTAG 邮箱系统触发的出厂状态(批量擦除和 JTAG 保险丝解锁)。 这可以通过 MSP Flasher 和 CCS 的用户代码擦除选项来实现。 不知道该选项是否以及在哪里放置在 MSP-GANG GUI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soli、

    是的、我的问题是 MSP-GANG、我发现我无法使用它通过 SBW 对锁定的 MSP430FR2355进行编程、并且我在 GUI 中找不到任何与解锁 JTAG/SBW 或批量擦除锁定器件相关的选项。

    大家好、

    我的客户刚刚购买了两套工具、因此请 在方便的时候帮我们解决这个问题、谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我知道许多客户使用 Elprotronic Gang 编程软件-您是否已经了解过此工具?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的、我在不同的项目中为不同的客户使用了 MSP-GANG 好几次、但我没有尝试对锁定的器件进行编程、因此我很惊讶我的客户报告了这种限制。 您是否尝试通过该工具通过 SBW/JTAG 对锁定的器件进行过编程? 我找不到配置它的位置或任何与它相关的选项。

    谢谢、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我没有看到任何相关文档。 您是否已尝试先整体擦除器件?

    我在使用 MSP GANG 写入 JTAG 邮箱时发现了以下相关线程:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848585/msp-gang-unlock-the-msp432-mcu-by-msp-gang

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这是更新。  在我的测试结果中、可以通过 MSP-GANG 中的 BSL 批量擦除功能来解锁锁定的器件。 因此 SBW 不接受批量擦除命令、用户必须使用 BSL 擦除器 件才能解锁器件。

    谢谢、

    Jo