This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:由3.6V 不可充电的一次锂电池供电。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004666/msp430fr5969-powered-from-3-6v-non-rechargeable-primary-lithium-battery

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: TPS62175

尊敬的支持人员:

我的客户尝试使用3.6V 不可充电的一次锂电池直接为 MSP430FR5969供电。  

此类电池的开路电压通常略高于3.6V、通常为3.63-3.65V。 考虑到最大电源电压为3.6V、我们想知道这是否会成为一个问题。

在经过数天的工作后、ESI 的流动方向发生变化时、它们会出现一些故障、我认为这与消耗更多电流时的电池波动有关。  

我建议他们使用 LDO 降压至3.3V、但他们仍然希望直接通过电池供电。  

  是否可以像将 MSP430FR5969那样直接连接到主锂3.6V 电池?  

谢谢、此致、

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我建议客户按照建议使用 LDO、因为如果器件的运行超出规格、TI 无法保证该器件的运行性能。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不使用 TPS62175降压转换器。 极低的 IQ。 我自己使用它。   

    但我有两节串联的 Tadiran SL760锂电池、因此我的情况下将电压从7.2V 降至3.2V。