This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:我从 TI 工程师那里听说 MSP430‘s PWM&Tim 将在调试断点,期间保持、但我迫切需要 PWM 在断点。期间继续输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004183/msp430fr2111-i-heard-from-ti-engineers-that-msp430-s-pwm-tim-will-hold-during-debug-breakpoint-but-i-desperately-need-pwm-to-continue-to-output-during-breakpoint

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

我从 TI 工程师那里听说 MSP430‘s PWM&Tim 将在调试断点,期间保持、但我迫切需要 PWM 在断点。期间继续输出

我还从  TI 工程师那里听说 ,MSP430FR21xx,MSP430FR2x5x  系列 MCU 在断点期间具有 PWM 连续功能,我认真阅读了用户指南手册和器件数据表。 断点期间没有有关 PWM 持续的材料。   

TI 是否可以为我提供有关此问题的支持?  我们目前处于紧急状态。   项目 未输入  返回点。  

我 的问题是:If MSP430FR21xx,MSP430FR2x5x  系列 MCU 在断点期间具有 PWM 连续功能,pls give me some material.

and How to config the debugger tool and IDE?μ A Many many thanks!!!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 MSP430器件的不同、可以控制在调试器停止时停止哪些时钟。  MSP430专家需要评论 FR2111支持的功能。

    您可以检查的一点是、在调试会话中、转到 Tools 菜单并选择 MSP43x Debugger Options、然后查看此处:

    对于 MSP430FR2311、这就是我看到的内容。  我没有 FR2111。

    此致、

    John