This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004145/msp430f149-msp430f149

器件型号:MSP430F149

我的 MSP430F1有生产问题。 输出端口连接到10K 下拉电阻器和   MMBT3904 NPN 晶体管的基极。  1M 电阻是否过大?  

另一个端口引脚连接到100K 欧姆电阻器、然后连接到 ZVN3320的栅极和2N7002的栅极(N 沟道 MOSFET)

这些栅极控制出现击穿故障的分立式 H 桥。 我没有设计这个电路。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放置原理图和示波器图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好提供图片、以便为您的问题显示更清晰的信息。