This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:未使用的 IO 引脚可降低功耗

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1005128/msp430fr2673-unused-io-pins-for-lower-power-consumption

器件型号:MSP430FR2673

您好!

 

我的客户对未使用的 IO 引脚有疑问。

用户指南建议不要连接未使用的 IO 引脚,并将其配置为用户软件中的输出

这是实现最低功耗的最佳方法,特别是在用户代码启动之前的加电序列期间?

哪一项是更低的功耗、向未使用的引脚添加外部上拉/下拉电阻或只保持这些引脚断开?


此致、
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    最好将未使用的引脚保持未连接状态并按照用户指南的说明配置为输出。

    BR、

    Leo