This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2755
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004834/msp-fet-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430G2755

我在 生产环境中使用 MSP-FET 编程器/调试器(PCBA 上的版本2.0.6)。 在过去一到两年(上个月两年)中、我们已经欺骗了其中四个。 我们目前有两个仍在运行、这意味着计算机、软件和目标正在正常运行。 我们使用 Spy-Bi-Wire 接口和4线电缆连接到 MSP430G2755目标。  我已经尝试 过第23和24页或《MSP 调试器用户指南》中显示的 HID 冷启动。

任何计算机都无法识别两个故障设备(我尝试过三台计算机)。 这些装置将从绿色 LED 亮起和红色 LED 熄灭开始。 大约30秒后、绿色 LED 熄灭、红色 LED 亮起。 当尝试 HID 冷启动时、这两个 LED 都关闭、并且即使在移除跳线之后、也永远不会变为绿色 LED 打开。 我注意到 U21变得非常热(使用在1/2英寸直径区域内平均的红外温度计为120 F)。

计算机将两个不同的接口识别为"MSP Application UART 1 (COM6)"和"MSP 调试接口(COM7)"。  这些装置将从绿色 LED 亮起和红色 LED 熄灭开始。 大约30秒后、绿色 LED 熄灭、红色 LED 亮起。 当尝试 HID 冷启动时、这些操作以绿色 LED 亮起开始、并保持亮起状态。 计算机将其视为 HID 设备。 然后、我可以使用 FET-Pro430安装固件(版本3.12.00.000)。 此时、器件再次被识别为两个 MSP 器件。 此时、单元继续如上所示启动、并在红色 LED 亮起时趋稳。 尝试使用它进行编程如下所示。 我还尝试使用 CCS 版本9.2.0进行连接。 请注意、稍后由一个工作中的 MSP-FET 器件对目标进行编程。 下面还显示了用于编程的目标部分。

因此、我相信这些 MSP-FET 器件是有问题的。 我们可能会采取哪些措施来实现这一目标、或者他们是否根本无法在生产环境中运行? 是否有维修或更换流程?

以下是这些器件的序列号及其故障模式。

SN:1805009A9–连接几秒钟后,红色 LED 指示灯稳定亮起。

SN:181200D68–无法由设备管理器识别。

SN:180500230 -连接几秒钟后,红色 LED 指示灯稳定亮起。

SN:181200A99–无法由设备管理器识别。