This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:启用和利用内部1.5V 基准进行 ADC 测量

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004464/msp430fr2100-enabling-and-utilizing-the-internal-1-5v-reference-for-adc-measurement

器件型号:MSP430FR2100

我尝试使用内部1.5V 基准作为我的 ADC 电压基准。 首先、我通过设置来启用基准:

PMMCTL2 = REFBGEN+REFGEN+INTREFEN;

然后、我等待 REFBGRDY 和 REFGENRDY 变为高电平、这是他们所做的。

对于 ADC 设置、我在 ADCMCTL0中选择 ADCSREFx = 001b (使用 VREF 作为 VR+)

现在、当我测量1.0V 输入时、我将获得转换结果的全部0x3ff (全部为1)、这是不正确的。

我已经能够使用 ADCSREFx = 000b (利用 AVCC 作为 VR+)成功测量1.0V 输入、因此我相信我的 ADC 设置是正确的。

作为一个实验、我设置  ADCSREFx = 000b 、然后测量通道13、它应该返回1.5V 基准的测量值、但我得到了所有零。

因此、我的1.5V 基准似乎没有生成电压。 如何启用它?