This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:ADC 忙位卡在高电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004173/msp430fr2100-adc-busy-bit-stuck-high

器件型号:MSP430FR2100

我正在尝试让 ADC 在 MSP430FR2100上工作。 我具有以下寄存器设置:

ADCCTL1 = 0x00;
ADCCTL2 = 0x10;
ADCMCTL0 = 0x01;
ADCCTL0 = 0x12;

然后、我 或以1的形式进入 ADCCTL0、以设置 ADCSC 位、该位应启动采样转换周期。

然后、我等待 ADCCTL1中的 ADCBUSY 位变为低电平...但它从未如此。

是否有一个我忘记执行的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >ADCCTL1  = 0x00;

    我建议改为

    >ADCCTL1  = ADCSHP; // ADC 执行采样时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照您的建议更改了 ADCCTL1以设置 ADCSHP 位、但问题仍然存在:ADCBUSY 位一直处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使它正常工作。 改变的是同时设置 ADCENC 和 ADCSC、然后在转换完成后清除 ADCENC。 谢谢