This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:CCS Studio 目标配置问题

Guru**** 2532170 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003961/msp430f5528-ccs-studio-target-configuration-problem

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP-FET
你(们)好 

我尝试使用 FET 430 UIF 连接 F5528 我使用 CCS Studio 的目标配置并将其设置为 F5528、然后启动目标配置、


然后、出现此屏幕。

这很奇怪  

因为正常情况是如此

CCXML 下会出现某些内容、但 f5528不会出现。 

当我在 CCS Studio 中设置 f5438目标配置并实际连接 f55228时、会显示以下屏幕。 

显然、连接没有问题、CCStudio 配置或 fet430有问题、我需要帮助 

请帮助

很抱歉我英语说得不好 

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    您使用的是哪个版本的 CCS? (您可能会尝试升级到最新版本) 作为起点、我建议从 Resource Explorer 导入具有所有正确设置的工程、例如:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANuu2OmTc7eIRCJybX4xgA__IOGqZri__LATEST&search=MSP430F5528

    FET430UIF 是一款已被 MSP-FET 取代的传统调试器。 您是否正在尝试对目标板或 TI 的评估板进行编程?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    在资源利用器中使用示例中的目标配置可解决该问题。
    以前、我在执行我自己设置的目标配置时遇到了问题。