This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438AIPZ

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004106/msp430f5438aipz

尊敬的所有人:LQFP100中的 MSP430F5438AIPZ、我需要帮助。 我迫切需要250块 MSP430F5438AIPZ。 部分金额也值得欢迎。 我无法切换到备用 MCU。 可以帮帮我吗? 谢谢你。 Best regads Andreas Wichmann,柏林 Ackermann KG 的老板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas:

    看起来您遇到 MCU 短缺的情况。 看起来所有主要供应商都缺货了。

    我想您正在尝试在同一组引脚上找到具有相同封装和相同功能集的替代 MCU。 您可能无法找到确切的替代项。 我想您有三个选项可供选择。

    1. 联系 TI 销售人员并询问何时可以完成这些 MCU 的订单、然后等待。 (我敢打赌您已经做到了。)
    2. 转至 MSP430微控制器-产品 网页、搜索所有具有的 MCU
      1. 相同的封装类型、
      2. 相同的封装尺寸、和
      3. 相同引脚具有相同的功能。
    3. 转至 MSP430微控制器-产品 网页、搜索具有您所需的相同外设模块和功能的 MCU、然后设计一个接口板。 该板将替代 MCU 上的引脚与其 MSP430F5438AIPZ 封装上的相关引脚互连。

    如果有人有更好的想法、我想知道他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas Foxcroft:

    感谢您的快速回复。 好的、我联系了销售部门。 他认为我会这样做 
    通过此路径进入 MCU、在论坛中的此处。 我认为这是一个错误。 我感到非常惊讶的是、没有人会有一个
    "小型"仓库中很少有 MCU。 有些对我来说就足够了、打印时出现错误、或者 I2C 无法正常工作、
    我也不需要... 在接下来的几天里,我必须检查第二步和第三步 感谢您的支持。
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas Foxcroft:

    感谢您的快速回复。 好的、我联系了销售部门。 他认为我会这样做 
    通过此路径进入 MCU、在论坛中的此处。 我认为这是一个错误。 我感到非常惊讶的是、没有人会有一个
    "小型"仓库中很少有 MCU。 有些对我来说就足够了、打印时出现错误、或者 I2C 无法正常工作、
    我也不需要... 在接下来的几天里,我必须检查第二步和第三步 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请接受我的朋友的请求、以便我们进一步讨论您的问题。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas:

    避免向亚马逊或 eBay 卖家购买 MCU、因为仿冒 MCU 是一种现实、而且该问题的严重程度非常高。

    如果 TI 能够为您提供一个日期、让您能够完成250件 MSP430F5438AIPZ 的订单、那么我会尽力耐心等待。 否则、我将使用选项3。 原因如下。

    请继续使用 MSP430F5438A 子系列微控制器、因为它们都具有相同的功能集。 该系列的网页显示德州仪器具有2、490个 MSP430F5438AIZCAR 器件。 这是同一个微控制器、但采用不同的封装。 您必须设计和生产接口板才能使用该封装。

    此外、由于 MSP430F5438AIZCAR 和 MSP430F5438AIPZ 是同一微控制器、但在不同的封装中、为 MSP430F5438AIPZ 编写的固件程序应在 MSP430F5438AIZCAR 上正常工作、而不会发生任何更改。 宾戈!

    祝您的项目顺利。