This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:设计中心错误

Guru**** 2391325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004027/msp430fr6047-design-center-error

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我一直在使用设计中心工具、没有任何问题。 突然间、它不是从以下错误开始的。

 是否有人看到并修复了此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我卸载并重新安装了该工具、但仍然有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它在启动失败时创建了一个 USS 日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您可能在计算机上安装了 GUI 将要执行的其他一些安装。 用户配置文件通常存储在 C:/Users/下 /USS...

    您可以删除此路径中的任何目录。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获的目录是路径。 您能否检查哪些文件夹可能被删除?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我重新安装了该工具。 如果删除了某些文件夹,安装程序是否修复了这些文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    重新安装不会擦除这些文件夹中的文件、因为这些文件可能包含自定义标题或配置(用户可能希望继续使用更新版本的 GUI)

    BR、
    Leo