This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CapTIvate 功能和时钟源

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003857/msp430fr2676-captivate-function-and-clock-sources

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户正在评估 FR2676。
器件内部和外部都有多个时钟源。
客户希望使用不同的时钟源对 CapTIvate 功能(精度、灵敏度等)有任何影响。
例如、使用外部晶振(XT1)优于 REFO。
就我检查的数据表而言、没有此类描述、但请澄清。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tashiro-San、使用不同时钟源时、CapTIvate 功能(精度、灵敏度等)没有任何影响、因为在 CapTIvate 感应过程中使用了计数器。 谢谢!