尊敬的 TI 支持成员:
我们在 MSP430FR2355中遇到了 UART 通信问题。 我们的器件未正确接收第一个字节数据。
我们的器件设置为睡眠模式(LPM3)且 UART RX 中断使能。
外部器件向 MSP430发送字节数据、器件基于同一电路板。
我们硼的 MSP430可通过第一个字节唤醒、但数据不正确。
Ex)0x05 -> 0x85
我的评估如下。
波特率:38400bps
MCLK:2MHz (32.768kHz 外部 晶振。 晶体制造商匹配过程正确)
每个 UART 寄存器设置如下。
UCA1BR0=1;
UCA1BR1 = 0;
UCA1MCTLW = 0x00A0 | UCOS16;
我们现在有三个板、这个问题只发生在一个板上。 问题仅发生在高电压以上。 例如) 3.0V。
其他信息、我们在被制动后使用软件调整、但是这个问题发生在唯一一个从 LPM3唤醒的首次中断时序上。
该 UART 线的波形没有问题。
您能支持我们的问题吗?
此致