This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:MSP430I2020中的有效位数

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001756/msp430i2020-effective-number-of-bits-in-msp430i2020

器件型号:MSP430I2020

您好!

您能不能告诉我 MSP430I2020中的有效位数。

需要一个可将10000分频为最小1g 和最大10000g 的分辨率。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法理解这个问题。 您是指 ADC ENOB? I2020 ENOB 为 ARROUND 16-17位、具体取决于不同的增益设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的看法是正确的。
    数据表中是否包含 ENOB 的相关信息?
    我在那里找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 数据接收器具有 SNR 数据。 您可以通过计算 ENOB  

    ENOB = ((SINAD -1.76))/(6.02dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算基于您的反馈(ENOB =((SINAD -1.76))/(6.02dB))。

    然后、当89db 时、ENOB 为14.5位。

    当为77db 时、ENOB 为12.5位。

    [引用 userid="342635" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001756/msp430i2020-effective-number-of-bits-in-msp430i2020/3700686 #3700686"]i2020 ENOB 是 arround 16-17位、具体取决于不同的增益设置。  [/报价]

    您是如何计算上述值的?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、  

    您对 i2020的回答正确。 您需要检查分辨率是否足够。