This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC 的内部连接

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003606/msp430fr2355-internal-connection-of-sac

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我对 MSP430FR2355中内置的 SAC 模块有疑问。

 

(1)是否可以在通用模式下将 SAC 模块用作"恒流源"?

具体而言、我希望输出600 μA。

(2) SAC1的输出是否直接连接到 ADC (无需通过比较器)?

从数据表"6.10.17交叉芯片互连(SACx 仅适用于 MSP430FR235x 器件)"中可以看出、SAC1和 SAC0似乎通过比较器连接到 ADC。

换言之、以下电路配置是否可行?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    本文档提供了一些有关如何在不同模式下配置 SAC 的更多详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa833a/slaa833a.pdf

    对于您的第一个问题、DAC 模式应提供您要查找的配置。 (第2.5节)

    对于第二个问题、是的、SAC0和 SAC1的输出可以在内部连接到 ADC、对于其他两个 SAC、必须将外部导线连接到具有 ADC 功能的引脚。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo

    [引用 userid="71478" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003606/msp430fr2355-internal-connection-of-sac/3707787 #3707787">对于您的第一个问题、DAC 模式应提供您要查找的配置。 (第2.5节)[/引述]

    是否可以确认在使用"通用模式"时不能使用 DAC?

    DAC 仅在 DAC 模式还是反相 PGA 模式下在 SAC 中可用?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    该模式描述了每个 MUX 的寄存器设置。 如果您将 PSEL 寄存器设置为从 DAC 获取输入、它也不能从引脚获取输入。  您 可以直接配置 PSEL 和 NSEL 寄存器。  当本文档提到通用模式时、它指的是一种配置、其中负输入和正输入都连接到外部引脚。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo

    通用模式

    2.缓冲模式

    3.非曝光 PGA 模式

    4.反相 PGA 模式

    5. DAC 模式

     

    我知道黄色的 PSEL 用于选择 DAC。

    SAC 模块中还有5种模式。

    因此、在1到5之间、只有2、4.5可以在 SACx 中使用 DAC。

    这种感觉是否正确?

    如果是、我无法在"通用模式"下使用 DAC、对吧?

     

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    是的、没错。

    BR、
    Leo