This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:MSP430FR2111的设计帮助

Guru**** 2383390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003170/msp430fr2111-design-help-for-msp430fr2111

器件型号:MSP430FR2111

目前,在 msp430fr2111ipw16的大规模生产过程中,发现一些产品在短时间内(基本上在2分钟到10分钟之间)工作时会崩溃,其他正常产品则长期老化。

该产品使用1MHz 内部晶体振荡器、AD 端口(AD 中断)、内部 RTC 资源(120ms 中断唤醒)、IO 端口中断和 lpm4睡眠模式。 测试发现产品的正常工作电流为6ua、当机器崩溃时、电流为160ua。

当仿真崩溃时、关键 IO 中断无法唤醒、RTC 不会生成中断。

目前、MCU 在更换 MCU 后的功能正常。 我是否可以问、为什么 MCU 会导致这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您描述的情况、我假设  您的电路板上可能有 EOS。 您需要检查输入/输出电路、并检查是否所有电压/电流都处于我们建议的条件下。  

    另一个注意事项是焊接条件、如果电路板在首次上电时损坏、则需要检查焊接条件是否符合我们的规定、焊接系统是否无 ESD。  

    我刚才列出了一些可能性、您需要与您的设计人员和制造商进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯:

    什么是 EOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="51142" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003170/msp430fr2111-design-help-for-msp430fr2111/3706697 #3706697"]什么是 EOS?

    电气过载(EOS)

    《MSP430 系统级 ESD 故障排除指南 》从 MSP430的角度提到了 ESD。

    电路板设计中的常见 EOS 陷阱 是为 Sitara 处理器编写的 EOS 应用手册、不确定它与 MSP430器件有多大关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。