This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:具有相同引脚分配和更多闪存的 MCU

Guru**** 2786655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003265/msp430fg4618-mcu-with-same-pinout-and-more-flash

器件型号:MSP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4619

早上好、

我在我的项目中使用 MSP530fg4618 (100引脚 PZ 封装)、但我正在耗尽闪存、因为我的代码相当大。

是否存在具有相同引脚的 MCU (如果我不必更改 PCB 布局中的任何内容、这会很好)以及更大的闪存?

非常感谢您的参与、

Matteo Colombo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    我看到 MSP430FG4619的闪存稍多、并且采用同一封装。  我看不到任何其他与较大闪存引脚兼容的东西。

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    最好的雷加尔

    Matteo