This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:可以使用 LP3982低功耗电路进行编程吗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, LP3982, TIDA-01172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002953/msp430fr5969-can-be-programmed-using-lp3982-low-power-circuit

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: LP3982TIDA-01172

我尝试在1.8V 电平下运行 MSP430FR5969。

我将 LP3982电路配置为启动条件-类似于 TIDA-01172。

在尝试对芯片进行编程时、此相同的电源配置是否能够正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novak、根据 MSP430FR5969 数据表的第一页、最小电源电压 SVS 电平限制、请参阅 SVS 规格。 VSVSH+最大值为1.99V。 因此、我认为2V 应该是该 MSP 器件的合适最小电压。 谢谢!