This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:EVM430-I2040S

Guru**** 2533630 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002253/msp430i2040-evm430-i2040s

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040SMSP-EXP430F5529LPMSP-FETMSP-ISO

您好!

我正在尝试运行校准软件、但我看到电能测量设计中心不会生成可与校准软件配合使用的代码。

花了一些时间看了一下、我发现 emeter-metrologeti4020更改了器件、并尝试再次编译错误。

然后我发现所需的文件不在 zip 文件中。

浏览了许多线程后、看起来可能位于  slac488.zip 文件中、但我也找不到这一点。

是否有人获得 了 EVM430-I2040S 的完整设计 、他们可以与我共享、以便与 PC 校准软件连接。

谢谢、

Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    电能测量设计中心(EMDC)可用于 系统校准。 您所指的校准软件是基于 IAR 的传统解决方案。 这与 EMDC 完全分离、不应一起使用。

    EMDC 允许您配置库、生成代码、然后校准您的系统。 如果您尚未查看、我强烈建议您查看 EMDC 技术指南 (对于未来的读者、此链接适用于 v1.40、因此请查看 EMDC 产品页面 以确保其为最新版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢、这让我们对所有不同的解决方案感到困惑。

    我尝试使用 EMDC、技术指南回答了我的很多问题。

    我从 EMDC 技术指南中看到您需要 MSP-EXP430F5529LP ,是否可以将 FET 与 ISO 一起使用?

     我已经使用 FET 对 EVM 进行了编程、能否使用 隔离式串行 RS232电缆、是否需要更改 PID VID?

    我还可以更改 EMDC 校准软件的波特率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    [引用 userid="388045" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002253/msp430i2040-evm430-i2040s/3704314 #3704314"]

    谢谢、这让我们对所有不同的解决方案感到困惑。

    我尝试使用 EMDC、技术指南回答了我的很多问题。

    [/报价]

    我很高兴听到 EMDC 技术指南的帮助。 感谢您的利用。

    [引用 userid="388045" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002253/msp430i2040-evm430-i2040s/3704314 #3704314"]我在 EMDC 技术指南中看到您需要 MSP-EXP430F5529LP ,是否可以将 FET 与 ISO 一起使用?

    MSP-EXP430F5529LP 用作 USB HID 桥、可将 UART 转换为 USB 数据包。 MSP-FET 确实具有反向通道 UART 功能、但它使用 USB CDC 连接作为串行适配器运行。 因此、MSP-FET 不能用于与 EMDC GUI 进行通信。 但是、这是一个可用于对 EVM430-i2040S 进行编程的重要工具。

    [引用 userid="388045" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002253/msp430i2040-evm430-i2040s/3704314 #3704314"] 我已经使用 FET 对 EVM 进行了编程、能否使用 隔离式串行 RS232电缆、是否需要更改 PID VID?

    我建议使用 EMDC 技术指南中提到的工具和硬件连接。 较旧的基于 IAR 的解决方案使用 USB CDC 方法、因此正常的 USB 转 RS232串行适配器可与 EVM 上的隔离式 RS232端口配合使用。 我们更新的更高级的 GUI 使用 USB HID 器件来避免用户端的驱动程序问题(它们只是即插即用)。 因此、我们建议使用 MSP-ISO 作为可选隔离、并将 MSP-EXP430F5529LP 用作 USB HID 桥。 EVM 上有一个小接头、可用于连接 UART RX、TX、VCC 和 GND 引脚、从而实现与 EMDC GUI 的通信。 EMDC 技术指南中有一个表格描述了这些连接。

    理想情况下、EVM 将采用集成式 HID 桥以简化连接、但由于 EVM 上提供了接头、因此重新设计电路板毫无意义。 我会说、虽然 EMDC 连接可能更困难、但我可以根据经验说、使用 EMDC 更改软件库容易得多。 对于我们之前的解决方案、我花了几周时间才添加电能测量并将 ADC 采样频率从4kHz 更改为8kHz。 我很乐意花一天或两天的时间进行跳线连接、而不是用几周的时间进行软件开发。

    [引用 userid="388045" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002253/msp430i2040-evm430-i2040s/3704314 #3704314"]我是否还可以更改 EMDC 校准软件的波特率?

    您可以在 EMDC 生成的代码中更改波特率、但 EMDC GUI 需要250kbaud。 假设您将 EVM 的功能集成到更大的系统中、则可以根据需要降低波特率、但请记住、最小波特率可能取决于系统中的相位数以及在更新之间需要发送多少结果。