This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:如何在不使用 EMDC GUI 的情况下在每个相位上执行增益和相位校准

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998694/msp430f67791a-how-to-perform-gain-and-phase-calibration-on-each-phase-without-using-emdc-gui

器件型号:MSP430F67791A

您好,

我们使用的是 MSP 430F67791A。 我们使用 的是 TI 的电能测量设计中心生成的电能计量库。

但是,我们已经校准了电压和电流。 但我们无法校准 PF、相位角、每相的功率、请为我们提供解决方案。

我们希望在不使用电能测量设计中心的情况下校准仪器,就像不使用您提供的任何基于 COM 端口 GUI 的校准软件一样。

请提供正确的校准顺序、以便我们只能使用校准中的仪器进行校准。

我们附加了使用 emSwLib.h 的库,并附加了项目。

e2e.ti.com/.../UNTITLED.zipe2e.ti.com/.../emSwLib.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 EMDC GUI 和 EMDC 生成的代码来校准您的系统、记录结果选项卡底部显示的校准值、然后手动更新代码库中的校准值。

    下面是一些讨论校准过程的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您提供的解决方案。 我们一直在想这样做、但事情是我们要用它制作面板仪表。

    因此,我们的问题是,我们希望在不使用任何 GUI 软件的情况下,通过面板仪表板上的键进行校准,因为 GUI 系统在批量生产时是不可行的。

    我要求您提供有关如何进行校准的任何示例代码,或者列出有关如何进行校准的说明。

    您可以在 UNTITLED.zip 中查看 EMLibGuiApp.c 文件,以了解我们所做的工作。

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMDC GUI 可在生产期间使用。 由于您需要使用 EMDC 生成的代码对 MSP430进行编程、将 USB HID 桥接器连接到 MSP430 UART 引脚、运行校准过程并在 EMDC GUI 中记录校准因数、因此会产生一些开销、 使用这些校准因子更新生产代码库、然后对 MSP430进行重新编程。 在电路板上、您只需一个小型1x4接头即可连接到 UART RX 和 TX 以及 VCC 和 GND 引脚。

    这可能看起来很有挑战性、但实施校准过程可能更具挑战性。 我们设计了 EMDC GUI、以使用户更轻松地进行校准、但我们也了解到一些客户可能希望手动校准。

    下面是一些与方程和伪代码混合的详细指令、我将这些指令和伪代码放在一起、描述了如何使用主机或 MSP430本身来完成校准。 我计划在将来将这些说明作为应用手册发布。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_05_2D00_19-EMDC-Calibration-Process.pdf