This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CapTIvate 设计 Cenger GUI:"输入阻抗偏置电流"

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002416/msp430fr2676-captivate-design-cenger-gui-input-impedance-bias-current

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我收到了客户的问题。
"噪声抗扰度"选项卡中的"输入阻抗偏置电流"特性是什么?

右侧有简要说明、但不够清楚。
电流从何处流向何处?
为什么它有助于提高 SNR?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我也不知道。 由于它不会影响 CapTIvate 的使用、并且 该 IP 不向客户开放、因此我更喜欢不回答这个问题。

    如果客户坚持知道答案、请告诉我。