This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:LPM3模式下的周期性电流消耗

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999559/msp430f2418-periodic-current-consumption-in-lpm3-mode

器件型号:MSP430F2418

我们将在电池供电的应用中使用 MSP430F2418。  系统将使用指令 _BIS_SR (LPM3_BITS + GIE)进入低功耗模式 LPM3、并使用指令 _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS)从 LPM3中退出;

在 LPM3模式下、电流消耗不恒定、但周期性地会出现尖峰、如下所示。  main.c 是附加的源代码。  谢谢你。

 e2e.ti.com/.../4111.main.c

任何人能解释为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noshir、

    如果禁用定时器中断使能 TACCTL0 &=~CCIE、当前配置文件是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noshir、您好!

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。