This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:校准技术问题

Guru**** 2528740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001741/msp430fr5989-technical-questions-for-calibration

器件型号:MSP430FR5989

尊敬的 TI 团队:

我已经为我的客户提供了一个 PCB、该 PCB 使用 MSP430FR5989用于具有 ESI 和 FlowESI GUI 的水计量器。 测试运行良好、因此他们 指向工业化协议、但他们需要了解以下几点:

  1. 自动校准期间:  如果是进行重新校准而没有水流,会发生什么情况? 自动校准是否会在计时器下次达到目标时重新启动?  
  2. 校准:对于将要使用的同一个观察系统进行校准是强制性的、或者可以是另一个类似的模型吗? 校准需要8个圆盘圈才能完成、如果它没有达到该数字、会发生什么情况? 它是否"拯救"了第8回合永远的回合?

提前感谢您。

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我们在这里是否讨论了 AFE2的运行时间校准? 根据本应用手册中的图15、仅当检测到4次 Q6标志设置时、运行时间校准才会完成。 https://www.ti.com/lit/an/slaa639/slaa639.pdf

    如果我们在系统初始化中讨论校准、则必须检测旋转以完成 初始化。

    2.我建议您在每个仪表上校准。 它将保存、直至达到8圈。

    此致、

    现金 Hao