This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:板载 UART IC 编程

Guru**** 2918640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, EVM430-FR6043, UNIFLASH, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998701/evm430-fr6043-uart-ic-programming-in-board

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528UNIFLASHMSP430FR6043

如何在 EVM 板中对接口 IC (M430F5528)进行编程。
如果可能、请提供上述 IC 的代码。

此致、

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    MSP430F5528使用一个名为"EZ FET"的实用程序进行编程。 您可以在 MSP 调试器用户指南中了解如何使用此实用程序对此器件进行编程:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢链接将进行测试和更新。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个 EVM430-FR6043开发板、其中必须加载一个板 UART 和调试 IC。

    是否可以使用其他 EVM 板将程序加载到上述 IC?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    您是否尝试使用另一个 EVM 的 FET 在一个电路板上对 FR6043进行编程?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 EVM 板中对 F5528 (UART 编程 IC)进行编程。
    如需更具体、请参考图片

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您应该能够做到这一点。 对于 USB/UART 桥接器、您将需要 与 CapTIvate 编程器中使用的映像相同的映像:

    https://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您应该能够使用来自一个 EVM 的 EzFET (J100上的信号)对另一个 EVM 上的 EzFET 进行编程。  如果您还想对 USB 转 I2C/UART 桥接器 F5528进行编程、则需要连接到 J200接头。  

    此线程提供固件:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951239/evm430-fr6047-hid-bridge-communication-firmware-msp430f5528

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我尝试使用上述示例、HIDBRIDGE 正在进行编程、并且在编程后未检测到通信端口。

    ezfet 抛出错误、指出器件在编程时已受到保护。

    是否有办法解决这个问题

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用其它 ezfet 板检查。
       uniflash 中加载了 EZFET_Rev1_2_BSL_1_2_noos 文件、接收到以下错误。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    FET 不应被锁定。  请接受我的朋友的请求以进行进一步讨论。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Uniflash 中加载 EZFET 代码时、无法加载、但 HID 转接正在进行编程
    此致、
    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您能否确认是否正在尝试对工作正常的 EVM 或目标板进行编程?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、
    我们制作  了 EVM 板的 HIDbridge 和 Ezfet 部件(接口部件)。 我尝试对该连接部分进行编程。


    借助此连接 板、我们将对 MSP430FR6043进行编程和通信、并接收超声波读数。



    此致、
    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您能否确认、当您尝试对 TI EVM 上的 F5528器件进行编程时、这不会导致错误?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、
    当尝试对 HID 固件进行编程时、不会出现任何错误、
    但是、当尝试刷写 ezfet 和 BSL 固件时、会出现错误。 (我无法在 uniflash 中加载固件。 检测到 MCU、并且可以在两个 MCU 中闪存 F5528的采样程序。

    此致、
    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我忘了说、TI 已经提供了一个小型接口/编程板、您可以使用它来实现此目的:

    https://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR

    这是否有用?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、
    是的、您之前提到过它、但我们需要对我们制造的器件进行编程。
    只需澄清 TI 发出的两种生物类型、因为无法在 uniflash 中加载 EZFET 的二进制文件、但 HIDbridge 二进制文件在两个 MCU 中刷写。 MCU 工作正常、但 EZFET 二进制文件中有一些错误。

    此致、
    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    请下载 此处找到的调试器堆栈、并尝试此下载中包含的 ezFET 映像:

    https://www.ti.com/tool/MSPDS

    BR、
    Leo