This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:与 G2433 ADC10的10位 ADC 性能比较

Guru**** 2384830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件:MSP430I2021

您好!

我们已经使用 F2xxx 和 G2433与10位 SAR ADC 超过7年、并希望将产品迁移到 FR2422器件。 FR2422 ADC 的详细读数使人感觉其功能不如旧 F2xx 和 G2433器件上的 ADC10。

我们能够在 G2433上使用 TrueRMS 交流电压测量算法以1%的精度实现~7个计数。然而、FR2422上的增益、偏移和积分非线性参数似乎表明在器件上执行相同的运算将很困难。 请提供建议、如果我们能节省一些评估过程的时间、那将会非常好。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读~7和~7K 计数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10 ]7年来、我们一直使用 F2xxx 和 G2433与10位 SAR ADC、并希望将产品迁移到 FR2422器件。 FR2422 ADC 的详细读数使人感觉其功能不如旧版 F2xx 和 G2433器件上的 ADC10。[/引述]

    它看起来像是一个不同的模块。 在 《从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中的第8.3.1节"将 ADC10迁移到 ADC"中、可以很好地比较这些模块。

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10 ~]我们可以在 G2433上使用 TrueRMS 交流电压测量算法以1%的精度实现7计数。但是、FR2422上的增益、偏移和积分非线性参数似乎表明在器件上难以实现相同的精度。 请提供建议、如果我们可以节省一些评估过程的时间、那将会非常好。[/引述]

    这些规格看起来不如 G2433好、但 FR2422的总体未调整误差(TUE)要好得多。 您是否考虑使用 MSP430i20xx 器件、如 MSP430i2021? 这些 MSP430i20xx 器件具有一个集成的 Σ-Δ ADC、可让您实现接近16位的 ENOB。 电能测量设计中心 也支持这些器件。

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10/3692557 #3692557"]请阅读~7和~7K 计数

    我假设您是指7k ADC 样本。 对于10位 ADC、最大计数为2^10 - 1 (1023)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复、并对延迟回复表示歉意。

    首先、让我详细介绍一下我们的应用和~7k 计数。 我们使用 G2433进行真正的 RMS 交流信号测量。 有一个50%的偏置来捕获两个半部分、我们从 ADC 中获得大约+/- 500个计数的原始数据。 过采样并应用 RMS 计算后、我们能够显示实现7K 计数、这相当于+/-1.25V 的满量程输入信号。 例如、700Vac RMS 的输入被分成2.5Vp-p 作为 ADC 输入、然后被计算并显示为700.0Vrms。 基本上是7000计数指示器。

    由于过采样非常高、ADC 性能非常重要、因为降低0.5位性能将无法实现7000个计数。 虽然 TUE 在纸上可能会更好、但我最好能在校准中点/偏移和增益后获得实际/实际使用案例反馈、以了解 ENOB 和噪声方面的预期性能。 我已经阅读了您提到的 UG、其中列出了迁移详细信息、但未列出两个 ADC 之间的性能比较。

    ADC 不同、FR2422规格列出了一种8位 ADC 模式、这进一步给人的印象是、该模式的能力较差、可能会降低 G2433 ADC10的过采样余量。

    i20xx,我们已经将其用于更高精度的应用。 G2433/FR2422适用于低成本和基本应用。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay、

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10/3699879 #3699879">首先让我详细介绍一下我们的应用和~7k 计数。 我们使用 G2433进行真正的 RMS 交流信号测量。 有一个50%的偏置来捕获两个半部分、我们从 ADC 中获得大约+/- 500个计数的原始数据。 过采样并应用 RMS 计算后、我们能够显示实现7K 计数、这相当于+/-1.25V 的满量程输入信号。 例如、700Vac RMS 的输入被分成2.5Vp-p 作为 ADC 输入、然后被计算并显示为700.0Vrms。 因此、基本上是7000计数指示器。[/quot]

    这种解释无疑有助于解释7k 计数上下文。

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10/3699879 #3699879"] ADC 是不同的,FR2422规范列出了一种8位 ADC 模式,这进一步给人的印象是,它的能力较差,可能会降低 G2433 ADC10的过采样余量。

    ADC 模块可能略有不同、但仍被视为10位 ADC、即使它可能具有8位模式。 我不确定这是如何表明它的能力较差的。

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10/3699879 #3699879"]由于过采样非常高、ADC 性能非常关键、因为降低0.5位性能将无法实现7000次计数。 虽然 TUE 在纸上可能会更好、但我最好能在校准中点/偏移和增益后获得实际/实际使用案例反馈、以了解 ENOB 和噪声方面的预期性能。 我已经阅读了您提到的 UG、其中列出了迁移详细信息、但未列出两个 ADC 之间的性能比较。[/QUERP]

    对于 SAR ADC、如果是10位转换器、则其 ENOB 应非常接近10位。 SAR 和 Σ-Δ ADC 具有不同的架构、因此两者对 ENOB 的影响不同。

    MSP430F5437A:ADC ENOB 或 SINAD

    MSP430 10和12位 ADC ENOB

    [引用 userid="48332" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999095/msp430fr2422-10bit-adc-performance-comparison-with-g2433-adc10/3699879 #3699879]i20xx,我们已经将其用于更高精度的应用Slight smile。 G2433/FR2422适用于低成本和基本应用。[/引述]

    太棒了! 我建议您评估 MSP-EXP430FR2433的性能