This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:UART 不工作

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001744/msp430f6726-uart-not-working

器件型号:MSP430F6726

#include <msp430.h>

int main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop WDT

  // Port Mapping
  PMAPKEYID = PMAPKEY;                  // Enable access Port Mapping regs
  PMAPCTL |= PMAPRECFG;                 // Allow reconfiguration of port mapping
  P3MAP7 = PM_UCA0TXD;                  // Map UARTA0 Tx to P3.7
  P3MAP6 = PM_UCA0RXD;                  // Map UARTA0 Rx to P3.6
  PMAPKEYID = 0;                        // Disable access Port Mapping regs

    // Setup P3.6 UCA0RXD, P3.7 UCA0TXD
    P3SEL |= BIT6 | BIT7;                   // Set P3.6, P3.7 to non-IO
    P3DIR |= BIT6 | BIT7;                   // Enable UCA0RXD, UCA0TXD

    // Setup LFXT1
    UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                   // XT1 On
    UCSCTL6 |= XCAP_3;                      // Internal load cap
    // Loop until XT1 fault flag is cleared
    do
    {
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG);
        // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;                  // Clear fault flags
    } while (SFRIFG1 & OFIFG);              // Test oscillator fault flag

    // Setup eUSCI_A0
    UCA0CTLW0 |= UCSWRST;                   // **Put state machine in reset**
    UCA0CTLW0 |= UCSSEL_2;                  // SMCLK
    UCA0BRW_L = 6;                          // 1MHz 9600 (see User's Guide)
    UCA0BRW_H = 0;                          // 1MHz 9600
    UCA0MCTLW = UCBRF_13 | UCOS16;          // Modln UCBRSx=0, UCBRFx=0x13,
                                            // over sampling
    UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;                  // **Initialize USCI state machine**
    UCA0IE |= UCRXIE;                       // Enable USCI_A0 RX interrupt

    __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);     // Enter LPM0, interrupts enabled
    __no_operation();                       // For debugger
}

// USCI_A0 interrupt service routine
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
{
    switch (__even_in_range(UCA0IV, 4))
    {
        case USCI_NONE: break;              // No interrupt
        case USCI_UART_UCRXIFG:             // RXIFG
            while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)) ;  // USCI_A0 TX buffer ready?
            UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;          // TX -> RXed character
            break;
        case USCI_UART_UCTXIFG: break;      // TXIFG
        case USCI_UART_UCSTTIFG: break;     // TTIFG
        case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;   // TXCPTIFG
        default: break;
    }
}

我使用 MSP430F673X_USCIA0_UART_04.c 示例、只是添加了端口映射配置。 但它看起来不能正常工作。

我在过去的3天里一直在尝试它。 我尝试使用不同的 clk 配置。 它的最佳工作方式是上面的代码、它的输出与上面的 img 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对这个问题的理解不是很好。 采样是回显 UART。 它应发送数据、MCU 应反馈相同的数据。 请监控 UART TX/RX 引脚并获取波形。 我们将对其进行检查并显示一些注释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >UCA0BRW_L = 6;// 1MHz 9600 (请参阅用户指南)
    >UCA0MCTLW = UCBRF_13 | UCOS16;//模块化 UCBRSx=0、UCBRFx=0x13、

    我不确定他们为什么在用户指南(SLAU208Q)表36-5中选择 BRW=6 vs BRW=7、但我推迟。 从最初的原则来看、我认为您将获得更好的结果

    >UCA0BRW_L = 109;                             // 1.048MHz 9600 (参考用户指南表36-4)
    根据表36-4、> UCA0MCTLW = UCBRF_0 | UCBRS_2 |(0*UCOS16);//模块化 UCBRSx=2、UCBRFx=0、UCOS16=0