This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5259:MSP430F5259

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001720/msp430f5259-msp430f5259

器件型号:MSP430F5259
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430FR5739

3秒的时间是多少?

WDT -故障安全时钟、10kHz VLOCLK
//!
//! 将看门狗装置中的 WDT 配置为 ACLK 提供的超时。 进入 LPM3。 这种情况
//! 示例将通过自动选择来演示 WDT 失效防护功能
//! 如果 ACLK 失败、VLOCLK 作为 WDT 时钟源。 看门狗超时将打开
//! P1.0每3秒在主功能中运行一次。
//! VLOCLK = 10kHz、ACLK = 32768、MCLK = SMCLK =默认 DCO ~1.045MHz
//!
//! 在 MSP430F5529、MSP430FR5739上进行了测试
//! --------
//! /|\||
//! ||||
//! -|RST |
//! |P1.0|->LED
//! ||
//!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题是什么? 我无法理解你的意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述配置、看门狗将如何每3秒超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗装置配置为 ACLK (32.768kHz)、如果 ACLK 发生故障、则切换到 VLO 时钟(10kHz)、该时钟的速度慢3倍、因此看门狗超时从1sec 增加到3sec (3倍)。