This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:CSS 版本10.3.1我需要更多 IDE 资源

Guru**** 2899010 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001550/msp430fr6989-css-ver-10-3-1-i-need-more-from-the-ide

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

对新版本的建议

启动时 CCS 不会通知我新版本已联机

2.

 

为什么这里会这样呢? 不支持 Grace。 CCS IDE、项目本身、知道项目中使用的是哪个 MSP430。 灰色此选项或更好地显示消息。
我花了几天时间寻找恩典。

3.设置外设的图形实用程序是个好主意。

4。 Edit->Find 必须搜索项目的所有文件、不仅是在窗口中打开的文件、而且在右侧显示一个包含已找到项目列表的选项卡 (请参阅 B4A BASIC for Android IDE)。 对"替换"执行相同操作

5. CCS 编辑和 CCS 调试时终端“窗口”必须相同

6.在窗口中, 如顶部的"myfunction.c"必须是包含函数的下拉列表。 现在、窗口显示文件中的所有函数行。 如果有30条线可以轻松实现、但如果有300条线、则很难从一个函数转到另一个函数。 当然、左侧是 Project Explorer、但如果我爆炸 main.c 和 main.h、这会很困难。
某些其他 IDE (如 Visual Basic 6)在窗口的左下角有一个选项 ,用于启用 该窗口仅显示函数行的选项

7. EnergyTrace 窗口。 如果它在屏幕上浮动、则它将停留在 CCS 后面。  我必须关闭并再次运行 EnergyYtrace、以使其成为顶部的 EnergyTrace 窗口。

8.在 Window -> Like preferences --> to --> Restore everything to default、clean CCS、working directories、temporary directories 等菜单中添加一个选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提出的生动建议。 我会将其传输给我们的工具团队。