This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:新设计的启动问题。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618, MSP430FR2433, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001199/msp430f2618-starter-questions-for-a-new-design

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433ENERGYTRACE

我正在基于使用 MSP430F2618的15年前产品开始新设计。  对于新设计而言、这是合理的选择吗? 新器件的关键参数是低功耗、可快速唤醒的断电/睡眠模式、2个 SPI 端口、一些 GPIO 线路和低成本。

假设我使用 MSP430、这是 TI 的一个活跃领域吗?  我听说过有关 CCS 的各种评论、但这些评论有点旧。 您是否正在积极进行此项工作?  除了成本、使用 CCS 与 IAR 的优势是什么。 旧工程是使用 IAR V4.0 (相当旧)开发的、因此无论在哪种情况下、我们都需要迁移工程。

我无法在生态系统中找到引脚配置工具。  有一个吗?

旧工程使用专有 RTOS。 接下来、我宁愿迁移到支持更好的版本。  对于 FreeRTOS vs.TI-RTOS、您有哪些指针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    满足此要求: 快速唤醒、2个 SPI 端口、几条 GPIO 线路和低成本。 我认为 MSP430FR2433足以满足您的需求。

    CCS 在版本9之后是免费的。

    如果您的系统很简单、我认为您可能不需要 RTOS。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我使用的旧项目使用了 EW430。  此工具的新版本将有一个端口、但可能比 CCS 端口困难。  我对 CCS 的问题实际上是关于该工具的质量与 IAR 的质量。

    是的、我确实认为项目相当简单、因此可能不需要 RTOS、但现有项目使用 RTOS。  互斥量或队列可能会很方便。

    感谢您的想法 Johnson、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    实际上 、IAR 具有更高的编译效率、编译的代码大小将小于 CCS。
    但我认为 CCS 目前仍然非常方便、它集成了一些有用的小型插件、例如 Energytrace。

    CCS 是免费的。

    谢谢!

    此致

    Johnson