This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:如何求解"未找到 USB FET "?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, MSP430F5528, FDC2214EVM, MSP-FET, ENERGIA, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000148/fdc1004evm-how-to-solve-no-usb-fet-was-found

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528FDC2214EVMMSP-FETENERGIAMSP430F5529

我有 FDC1004EVM、我尝试做与旧线程相同的事情、FDC 1004EVM 具有 MSP430F5528控制器、但是、Eenergia IDE 具有 MSPF5529选择。 我在下面看到了相同的错误消息。 此电路板已连接,因为它的 LED 亮起,并且还显示在右下角 

当我尝试使用 FDC2214EVM 时也会发生同样的情况。  

有人能帮我解决这个问题吗?

===================

sketch 使用6932字节(14%)的程序存储空间。 最大为48128字节。
全局变量使用304字节(3%)的动态存储器、为局部变量保留7888字节。 最大为8192字节。
DSLite 版本9.3.0.1863
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:MSP430
错误:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

所选串行端口
不存在或您的电路板未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国兴

    这似乎是 UC 接口和/或软件的问题。
    我会将您的主题移至该论坛。 如果他们无法识别问题、他们可以将问题退还给我们、

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索了网络、发现有许多老文章提出了同样的问题、但没有提供好的解决方案。

    当然、您可以移到正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gu绍 兴、

    请帮助检查是否已正常安装 MSP-FET 的接收器、您应该能够在正常情况下找到要移植的收发器:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我安装了最新版本的 MSP430 FET 驱动器、但我没有看到您在这里展示的内容、我只有没有 MSP 说明的 EVM。  

    我已重新安装驱动程序并再次检查端口、显示相同。

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guxing、

    您还有其他 EVM 吗? 我想您可以尝试更改硬件、PC 或 USB 电缆并再次进行测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    硬件正常、EVM 可逐点读取数据、进行流处理以及写入寄存器。  

    我还尝试了一些控制器、SparkFun Redboard Quiic、ProMicro、Arduino Nano、Seeeduino Xiao、 NI USB8451使用相同的 PC 和电缆而不会出现问题。

    我还尝试了另一种方法。 我从 Energia 导出了一个 sketch hex 文件、并尝试使用 传感器解决方案 GUI 将其作为固件上传到 EVM、但也失败了。   单击 Upload Firmware (上传固件)后、它会断开电缆连接。  

    此致、

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gu绍 兴、

    我发现 FDC1004EVM 只有 F5528、没有 MSP-FET 或 eZ-FET。

    如果您想为此 MCU 更改一些代码、则需要一些调试工具(MSP-FET、eZ-FET)。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Johnson:

    我将购买 MSP-FET。 您能否告诉我它是否也可与 Energia 一起用于对 MSP430F5528和 MSP430F5529进行编程?

    Energia 仅具有 MSP430F5529、FDC1004EVM 和 FDC2214EVM 原理图显示控制 器为 MSP430F5528

    我的想法是、5528和5529与同一数据表中的基准相同。 可为 Energia 上的5528程序选择5529。 但我需要您的确认才能下订单。

    此外、是否有任何微控制器需要  仿真开发工具(e.g.MSP-FET)进行编程?  如果是、对于我成功上传 sketch 的其他板、它们应该具有嵌入式仿真器板载。   我的理解 是否正确?  

    此致、

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gu绍 兴、

    是的。

    MSP-FET 可对 F5528和 F5529进行编程。

     任何 MCU 都需要 仿真开发工具。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 CCS 相比、我更喜欢使用 Energia、能否确认 MSP-FET 是否与 Energia 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国祥

    是的、MSP-FET 可以与 Energia 配合使用。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760201/msp430f5529-no-usb-fet-found

    此致

    Johnson