This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:CCS v10.3.1未检测到

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000343/msp-exp430fr6989-not-detected-by-ccs-v-10-3-1

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP-EXP430FR2433eZ430-F2013

尊敬的先生/女士:

我不熟悉 MSP430/Code Composer Studio。  我在 计算机上安装了 Code Composer Studio v.10.3.1 (Windows 10 pro、64位)、首次启动时对其进行了更新。 在 CCS 运行的情况下、我从"入门"屏幕中选择了"浏览和导入示例"。 此屏幕为我提供了检测电路板的选项。 在连接 MSP-EXP430FR6989 (版本1.0、根据底部的贴纸)时、我在所附图片中看到错误消息。 Windows 报告 MSP 工具驱动程序处于活动状态。 我使用 MSP-EXP430FR2433进行了测试(根据电路板上的信息修订版1.0)。  此电路板已确定无问题。 访问 MSP-EXP430FR6989 页面后、我安装了 MSP430Ware_3_80_13_03。 重新测试提供了相同的结果。

我可以询问一些故障排除建议吗?  

您的、

Paweł Wierzba  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    如果您使用手动连接而不是自动检测、您是否能够连接到电路板?  只需调试项目并查看是否报告了错误。  此外、请检查设备管理器并确保没有错误。  如果 COM 端口存在一些冲突、您还可以尝试在 MSP 调试器件的器件管理器中更改 COM 端口。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    非常感谢您的回复。 设备管理器中报告两个 COM 端口工作正常。  

    [引用 userid="40977" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000343/msp-exp430fr6989-not-detected-by-ccs-v-10-3-1/3696066 #3696066"]使用手动连接而不是自动检测[/quot]

    我可以尝试一下、但请告诉我描述的位置。 我在搜索一些手册时运气不好。 CCS 可以自动检测电路板的信息、而不会告诉您在电路板发生故障时该怎么办、这并不大有帮助。

    我应该手动选择电路板、将工程导入 CCS、编译并调试它吗? 如果是、我应该如何告知 CCS 它应该使用哪个 COM 端口号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然可以尝试更改 COM 端口。  有时、您可能在设备管理器中看不到冲突。   

    将项目导入 CCS、右键单击该项目并选择属性。  选择通用并选择 MSP430 USB1进行连接。  然后、尝试调试您的项目以查看其连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我是按照您的建议操作的: 将项目导入到 CCS 中、构建并开始调试。  此时、我得到了  一个 eZ-FET 需要软件更新的测量值。 接受软件更新对话框会导致快速更新、电路板开始像一个魅力一样工作。

    我还测试了另一种成功的方法。 我用电缆将 eZ-FET 模块从 MSP-EXP430FR2433 (CCS 已正确检测到)连接到 MSP-EXP430FR6989的"工作部件"。

     使用手动导入方法、我还设法"修复"eZ430-F2013开发工具"不工作"。

    但是、对于 LaunchPad 随附的文档、有一个相当令人伤心的结论。  
    我们所讨论的问题发生在设置过程中、用户应遵循类似的指导原则
    航空中使用的清单或快速参考手册:"如果自动检测失败,请执行此操作..."。 相反,人们必须为小问题而困扰其他人。   

    再次感谢你。