This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:与 BOOSTXL 音频相关

Guru**** 2049780 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000635/boostxl-audio-related-to-boostxl-audio

器件型号:BOOSTXL-AUDIO
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

您好!

   我购买了 MSP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO。 首先、我检查了 BOOSTXL-AUDIO 的原理图。 我发现其中存在一些错误连接。

1)扬声器端子短接并连接到 IC 的同一引脚。

2)麦克风放大器的输入和输出引脚都连接到麦克风的一个端子。

我的问题是、

1)我应该如何从这开始,比如编程?

2)如果 BOOSTXL-AUDIO 正常工作或不工作、我该如何执行任何示例程序和测试 BOOSTXL-AUDIO? (我通过简单地运行 LED 闪烁代码测试了 MSP430FR5994)

3)即使连接错误,我也能对设备进行编程吗?(我怀疑它是否起作用)

4)我可以做些什么来纠正这些错误连接? 我可以退回吗? 如果是、如何操作?

谢谢、此致、

Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nivethitha、

    很抱歉耽误你的时间。  是的、如果您在 BoosterPack 上发现引脚短路、则可能是由于运输过程中出现了制造问题或损坏。  如果您是从 TI 网上商店购买的、请联系下面的客户服务中心、他们应该能够为您提供新的服务中心。  如果您是从经销商处购买的、请与该经销商合作购买新器件。

    https://www.ti.com/info/contact-us.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie。