This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430闪存或 FRAM 系列是否符合 IEC62132标准?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000618/msp430fr2355-is-msp430-flash-or-fram-series-iec62132-compliant

器件型号:MSP430FR2355

尊敬的所有人:

我向客户提出这一要求。

用户想知道我们是否已经通过/执行针对 MSP430闪存或 FRAM 系列的 IEC62132。

请帮助确认。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    否、我们确实在 MSP430器件上执行了 IEC62132测试。   

    我们确实对 EVM 执行一些系统级测试。  例如、您可以在下面找到 FR2355 Launchpad 的符合性声明。

    https://www.ti.com/lit/ml/sszq124a/sszq124a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    让我再次确认。 这似乎是一个拼写错误。 "不、我们确实在 MSP430器件上执行了 IEC62132测试。"

    您的意思 是我们不执行器件级 IEC62132测试、但我们使用 EVM 执行系统级测试。

    正确吗?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    否、我们不对 IEC62132进行系统级测试。  我们对 EVM 进行的系统级测试可在符合性声明 EN 61326-1:2013中找到。