请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 当你进入主系统内的 LPM3并等待...然后一个 ISR 关闭...当你从 ISR '没有'使用 LPM3_EXIT 返回时,你将在 LPM3之后处理下一个命令块,直到你到达下一个 LPM3?
我想知道离开 ISR 后的堆栈指针是指向现有命令(在这种情况下我停留在 LPM3中)还是指向'next command'(在这种情况下我处理代码)?