This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:用于对 RLL (VQFN-24)封装进行编程的电路板

Guru**** 2537030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001207/msp430fr2111-making-board-to-program-rll-vqfn-24-package

器件型号:MSP430FR2111

由于我找不到任何可用于对 MSP430FR2xxx RLL 封装进行编程的东西、因此我正在尝试自行制作。 其目的是使用 JTAG 制作电路板、焊接 VQFN-24芯片并对其进行编程。 完成后、请将其分解并放入应用板中。

下面是我提出的内容(我希望网络名称清晰可见):

我想知道这是否正确。 可以有人检查吗? 如果是、我将进行 PCB 布局。

谢谢、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚才更正了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我有一个关于这个问题的选择、它看起来不错。

    另一个建议:去除水是太难了,也有一些风险,也许你可以尝试使用插座。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我搜索了所有我能搜索的地方。 我在任何地方都找不到这样的套接字。 如果你知道从哪里获得它、 我会非常感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    通常、您可以使用供应商自定义套接字。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我对他们来说太小了。

    最后一个问题-您能在 C2上提出建议吗? 这是极化电容器还是可以使用 MLCC?

    感谢你的帮助!