This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:对 VQFN-24 (RLL)和焊接进行编程-脱焊

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000997/msp430fr2111-programming-vqfn-24-rll-and-soldering---desoldering

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我介绍了 JTAG 连接器和引脚、以及"MSP430硬件工具"中的 BSL。 我知道我应该为我的项目设计一个 PCB、以便它具有一个 JTAG 连接器或 BSL 连接器来对 MCU 进行编程。 准备就绪后、我将连接到 BSL 并使用 MSP-FET 对 MCU 进行编程、对其进行测试并切断 PCB 的 BSL 部分。 但在我的例子中、即使是 BSL 也会使 PCB 设计变得复杂。

我想制作一个单独的 PCB 进行编程。 因此、我可以焊接芯片、对其进行编程、然后将其解焊并在应用 PCB 上使用。 以前有人做过这项工作吗? 我从未对 VQFN 进行过重新焊接、因此我想知道这是否可能且可行。

谢谢、
Alex