This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:关于由于相同系列器件的更改而写入可执行文件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F6733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000712/msp430f6736-about-writing-executable-files-due-to-the-change-of-the-same-series-device

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件: MSP430F6733

各位专家、您好!

请让我检查一下由于器件更改而写入可执行文件的情况。 我们的客户目前正在使用 MSP430F6733、我们正在考虑改用 MSP430F6736。  封装是相同的。

问:我们可以按原样将在 F6733上构建(编译)的可执行文件写入 F6736吗?

我认为没有必要考虑存储器映射等。因为只有在迁移到 F6736时、存储器容量才会增加、但请允许我查看以防万一。
顺便提一下、由于我手头没有 F67xx、我尝试使用 FR2633、并将为 FR2632构建的可执行文件写入 FR2633、但似乎没有问题。

如果您能告诉我上述内容是否有任何问题、或者我需要更改源代码、我将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,O.H. 、

    是的、这应该起作用。  存储器映射与 F6736上的2个额外组相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。  感谢您的回复和支持!

    此致、
    还不错