请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 大家好、
我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。
现在、我正在尝试了解当我要存储配置数据并将其加载到 i2c 器件时、代码应该是什么样子的。
我想我会将数据存储在一维或二维数组中。 也许有一种不同的方法。
那么、新的问题是使用一个 TX 函数使代码保持简单、是否可以将数组传递到一个函数、在该函数中、数据被加载到通用数组中?
例如
TX 函数(SlaveDevX[])
{
通用[]=从设备 X[]
}
MAIN ()
{
SlaveDev1[]={0x05、0x06、0x07、0x08、0x10 0x11}
SlaveDev2[]={0x05、0x06、0x07}
SlaveDev3[]={0x01、0x02}
TX 函数(SlaveDev1[])
}
中断 ISR
{
输出缓冲器=通用[];
}
我是否已完全关闭?
此致、
Danilo